This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:AC-LVPECL 源端接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970217/cdci6214-ac-lvpecl-source-side-termination

器件型号:CDCI6214

您好!

我们使用 CDCI6214时钟输出(AC-LVPECL @100MHz、2.5V 电源)为 NXP T1024 CPU 的串行器/解串器差分时钟(SD1_REF_CLK_P/N)馈送电压、允许的差分电压最大为0.8V。

我们在该时钟上遇到一些 PLL 同步问题。

我们连接了该时钟、如下所示:

[CDCI6214 AC-LVPECL 时钟源 P]--[TX 线路50欧姆]--[22欧姆*]--[100nF]--[SD1_REF_CLK_P、在 T1024上]

[CDCI6214 AC-LVPECL 时钟源 N]--[TX 线路50欧姆]--[22欧姆*]--[100nF]--[SD1_REF_CLK_N、在 T1024上]

*=放置22 Ω 电阻器是因为 AC-LVPECL 的 Vpkpk=0.9V、而 CPU 仅接受0.8V、因此电阻器获得0.7摩尔效应因数。

我知道 AC-LVPECL 不是标准配置:我想知道如果使用 CDCI6214时钟差分 AC-LVPECL @100MHz、那么我们最好还是在源极侧放置150 Ω 的接地电阻。

我的疑问源于数据表中的图8在源端没有显示任何150 Ω 终端(因此我们没有放置该电阻器)、但 LVPECL 通常需要130至150 Ω 的电阻连接到 GND。

此外、使用 FET 探针在两个时钟信号上连接150 Ω GND 来测量源极侧的时钟、我们得到的是1.8Vpk-pk、而不是预期的0.9Vpk-pk。

谢谢、

谢谢、

Giacomo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    AC-LVPECL 是类似 LVPECL 的驱动器、但仅在交流耦合模式下支持 AC-LVPECL。 AC-LVPECL 输出必须与100欧姆差分输入或50欧姆单端输入进行交流耦合、如数据表图8所示。

    当您使用适当的端接进行测量时、可以看到 VOD 为900mV 是单端波形的 VOH - VOL、而2 * VOD 是差分信号的振幅。 数据表图8和9对此进行了说明

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用1Mohm 输入 FET 探头(LeCroy 提供的 AP034)进行测量、但传输线两侧端接100欧姆差分电阻(CPU 内部和时钟发生器内部)。

    该电路如下图所示:

    我已经做了进一步的测量:

    情况

    2*VOD (差分电压峰间值)

    测量点

    R262、R263 = 0欧姆

    R163、R168 = 150 Ω

    0.91V (平均值) CPU 端(图片中的橙色线条)

    (如上)

    1.01V (平均值) 时钟发生器侧(图片中的黄色线条)

    R262、R263 = 0欧姆

    R163、R168=OL
    0.90V (平均值) CPU 端(图片中的橙色线条)
    (如上) 1.71V (平均值) 时钟发生器侧(图片中的黄色线条)

    使用150欧姆电阻器时:2*VOD 似乎是错误的,但在传输线路的两侧是相似的。

    没有150欧姆电阻器:2*VOD 在时钟发生器侧看起来是正确的,但在 CPU 侧是一半。

    您是否期望此值?

    哪种电阻器配置(如果有)是正确的?

    谢谢你。

    Giacomo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    是正确的配置。 有一点不清楚、即您为什么要根据测量位置使用 R163和 R168进行半摆测量。 由于 R262和 R263短接、因此两种测量的 VOD 均为2*VOD。 你同意吗?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Lane、

    重新检查测量值电压是否正常(=2*VOD):可能是测试点接触不良。

    我们将根据您的建议移除150 Ω 接地。

    祝你度过美好的一天!

    Giacomo。