This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]射频合成器:什么是 PFD 延迟以及如何确定值?

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973460/faq-rf-synthesizers-what-is-pfd-delay-and-how-to-determine-the-value

您能告诉我什么是 PFD 延迟以及如何确定该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电荷泵的非线性明显变为分数模式。 这些非线性会降低相位噪声和杂散性能。
    通过在 R 分频器和 N 分频器输出之间添加一些延迟、可以改善这些非线性。 遗憾的是、所需的附加延迟量取决于混频顺序和 VCO 频率。
    在整数模式下、延迟无关紧要、它可以为零或任何其他值。
    在分数模式下、请遵循数据表建议。