This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:ESD 额定值

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970491/sa555-esd-ratings

器件型号:SA555

我在数据表和质量摘要中找不到 ESD 额定值。

您是否会向我提供 HBM 和 CDM 数据?

此致、

MUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUTA、

    我已经联系过我们的工程师、他们会提供这些数据。 我将在收到答复后在这里发表意见,并加快这一请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUTA、

    以下是所需信息:

    HBM 500V

    CDM 1500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回答。

    HBM=500V 时非常低。 该值是否正确?

    此外,您能否在网上提供 pdf 文档(如 qual summary)?

    此致、

    MUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUTA、

    我已进行双校验、这是正确的值。  

    我无法在产品数据表之外提供文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的双重检查。

    明白。

    此致、

    MUTA