This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:关于寄存器 BIT27"保留"(只读;可以读回1或0;设置#39;1'在写入时)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970781/cdce62002-about-register-bit27-reserved-read-only-may-read-back-to-1-or-0-set-1-while-writing

器件型号:CDCE62002

我对数据表"CECE62002"中的第9.6.2章"器件寄存器:寄存器1地址0x01"有疑问。

(请参阅https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/cdce62002.pdf?ts=1609911798619&"。)

当我们从 CDCE62002读取寄存器值时、读取的值似乎有所不同、具体取决于电路板或器件寄存器1中只有位27的器件

我们有八个具有此部件的板。

我们读取所有电路板上的寄存器。

结果是其中一个为"0"、而另一个为"1"、位于器件寄存器:寄存器1的位27中

为什么该位的读取值因电路板而异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器1位27是保留寄存器。 寄存器可以读取0或1、这是可以的。 当写入器件时、请遵循数据表上的建议并将该位设置为1。 保留的寄存器位于不应与修整的通用寄存器中。 有时它们对器件功能至关重要、有时则不重要。

    读取的值与电路板不同、这是可以的。

    谢谢、

    Vibhu