This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:扫描 I2C 总线功能

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970907/ticspro-sw-scan-i2c-bus-function

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好

如果我们问  TICSPRO-SW 的扫描 I2C 总线功能、您是否介意?

此函数是否会扫描时钟器件的地址从0x00到0xff?
或者、例如 LMK03328、TICSPRO-SW 扫描地址是否为0x54至0x57 (可能的值)?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    目前、"Scan I2C Bus"函数从0x00开始、检查高达0x7f。 如果 I2C 总线上有其他器件、则必须在"USB communications"(USB 通信)->"Interface"(接口)菜单的 I2C 协议选项右下角的框中输入要手动通信的器件的地址(在此示例图像中、0x64是手动编程的):

    此致、