This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:PLL1问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968348/lmh1983-question-of-pll1

器件型号:LMH1983

各位专家、您好!

如果外部 VCXO 不工作(即断开)、LMH1983如何工作? 它将在保持或自由运行模式下工作? LMH1983还将指示 LOR?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    新年快乐、希望一切都能为您服务!

    默认情况下、LMH1983被编程为在保持模式下工作、但可以重新编程为自由运行模式。 这与寄存器0x05位2 [ LOR 模式]相关联。

    默认情况下、PLL1被设定为27MHz -与基准信号一样-这意味着 PLL 可以提供这个频率、但不能提供这个频率  

    我们可以监控引脚11的"NO_LOCK"指示 PLL 1-4的失锁状态标志(高电平有效)。 在用户指南中、我们可以看到 TP23以及 LED D3可用于监控 LOR。