This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:是否有 Linux 内核驱动程序源代码?

Guru**** 2931750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989121/lmk03328-is-there-linux-kernel-driver-source-code

器件型号:LMK03328

你(们)好

我计划在我的产品中采用 LMK03328。
该产品在 Linux 系统上运行、我想在器件树上配置时钟电源设置。
但是、我找不到 LMK03328的任何 Linux 内核源代码。
此产品是否有兼容的 Linux 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有内核源代码或 Linux 驱动程序。 您可以使用 Ticspro 生成配置、导出十六进制寄存器值、然后通过 I2C 将寄存器值转储到器件中。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    没有、好的、 我明白了。