This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的寄存器设置。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989026/lmx2594-the-register-settings-of-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

请就 LMX2594的寄存器设置向我提供一些建议。
R25寄存器的设置值在最新版本的数据表和修订版本之前有所不同。
最新版本的设置(0x190C2B)更改了哪些设置(函数)?
此外、是否可以在修订版本之前使用设置值(0x190624)(我应该立即重写它)?

此致、
Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、

    数据表的第4节(修订历史记录)对此更改进行了以下说明:

    更改了 R25的默认值以与 LMX2595的寄存器映射保持一致。 此更改对 LMX2594没有影响。

    您可以为 LMX2594使用其中一个值、但如果您使用 LMX2595、则必须使用最新的数据表建议。

    该寄存器是 VCO 倍压器的设置、因此对 LMX2594没有影响。