单次触发模式:
1.编程的时间间隔是否仍然如8.5.3所示选择?还是固定值?
2.在这个模式下、如果 DELAY/M_DRV 引脚在加电期间通过闭合开关被连接至电源、那么它将一直为高电平。 编程的时间间隔是如何计算的?
3.在上电期间,DELAY/M_DRV 引脚通过开路开关连接到电源,即该引脚通常连接到 R_EXT。 电阻读数完成后、DELAY/M_DRV 引脚通过闭合开关连接到电源、即始终处于高电平。
4. DRV 能否响应 DELAY/M_DRV 引脚电平下降沿?
5.此芯片的电源电压范围是多少?当电源电压低于或跳过电压下限时会发生什么情况?