This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:ESD HBM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988325/lmx2594-esd-hbm

器件型号:LMX2594

您好!

我需要了解以下器件的 HBM ESD 额定值:

LMX2316

如果没有确切的信息、请根据工艺技术和器件系列提供近似值。   此器件 不再供货、但我仍有库存、我仍在使用。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    某些引脚可承受2kV HBM、但最弱的引脚只能支持高达500V 的电压。 我们的建议不超过250V。