This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:是否可以为 TRIG1和 TRIG2上的标志添加延迟?

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/985160/lmx2492-can-i-add-a-delay-to-the-flags-on-trig1-and-trig2

器件型号:LMX2492

您好!

我想在线性调频脉冲雷达中使用 LMX2492。 为了增强 Tx/Rx 隔离;我需要关闭 Tx PA 和 PA/LNA/天线之间的双工器。

PA 需要一段时间(~500ns)才能达到其标称输出功率、开关也需要一段时间(~10ns)。

我能否使用 LMX2492在斜坡开始前通过 TRIG1 ~10ns 切换 SPDTS? TRIG2是否可以在斜坡开始前~500ns 的上升沿上?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否提供时序图? 我知道如何配置 PLL、但希望确保我的时序图是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我需要遵循的时序图:


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请尝试以下配置、我假设 FPD = 50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这就是解决方案:)

    此致!