This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的占空比问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982406/lmx2594-duty-cycle-issue-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好、TI 专家

LMX2594数据表指定、如果使用输入基准双倍、则占空比应为50%、因为使用了上升沿和下降沿。 是否有任何数据表明为了获得良好性能、占空比必须达到多紧密? 如果占空比类似于60/40、会发生什么情况?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们对此没有特定数据、但正如您提到过的、我们同时使用参考时钟的上升沿和下降沿。 如果该时钟的占空比不接近50%、则不平衡的时钟高电平和时钟低电平时间将显示为 FSK 调制。 因此、合成器的输出可能会有杂散。