请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
我正在处理此同步、我想知道在该频率范围内的输出功率大约是多少、因为数据表(图18)提供3GHz 至15GHz 的频率范围。 OUTx_PWR=50。
此致、
Juan Camilo Peña A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在处理此同步、我想知道在该频率范围内的输出功率大约是多少、因为数据表(图18)提供3GHz 至15GHz 的频率范围。 OUTx_PWR=50。
此致、
Juan Camilo Peña A.
尊敬的 Juan:
我设置了一个脚本来评估 10MHz 到1000MHz 的功率、并确认 Noel 的断言:在50Ω Ω 上拉的所有规定频率下、输出功率大约为8dBm。 该测量是在 EVM 上进行的、因此可能存在一些电路板损耗、这些损耗不是从该测量中去嵌入的、但在较低频率下、这些损耗可以忽略不计。 每个测量值是五个测量值的平均值;我只相信精度达到最接近的千分之一(±0.001)。 在室温(~25°C)和标称电压(3.3V)下、从单端输出获取的所有数据、差分对的两个桥臂端接至50Ω Ω。 在整个频率范围内观察到大约0.15dB 的变化。
e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_output_5F00_power_5F00_50.tsv
此致、
Derek Payne