This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:原理图串

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997526/lmx2594-schematic-reivewer

器件型号:LMX2594

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMX2594RHAR 中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    似乎合理、但对于 OSCin、为了获得最佳杂散性能、您希望同时对 OSCIN_P 和 OSCIN_N 进行同等处理。  因此、在 OSCIN_P 上、我们通常在与引脚耦合的 AC 之后放置51欧姆的分流器、并在 与 OSCIN_N 耦合的 AC 后放置51欧姆的分流器  此外、对于 R96顶部的电源到输出缓冲器、我们通常放置一个大铁氧体磁珠。  电源上的任何噪声都可以通过该路径轻松耦合、因此滤波可能是有益的。

    此致、
    Dean