请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVD1204 主题中讨论的其他器件: LMK01000
大家好、
我对 CDCLVD1204的 VAC_REF 引脚有疑问。 我相信它为 交流耦合差分输入提供基准电压、因为 CDCLVD1204接收器没有内部偏置。 我的理解是否正确?
我还找到了几个没有该 VREF 引脚的时钟缓冲器器件。 如果我选择这些器件、是否需要板上额外的电源轨来实现 VCC/2偏置? 我能否说 CDCLVD1204比竞争对手不支持 VREF 引脚功能的器件更具竞争力?
谢谢!