This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何复位 DPLL

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995723/lmk05028-how-to-reset-dpll

器件型号:LMK05028

您好!

下面我想问您一个有关 PLL 复位的问题。

是否可以在"锁定"条件下复位 PLL (DPLL)?

我的客户正在考虑在外部噪声引起的躯体错误的情况下重置 PLL (DPLL)。

如果您告诉我如何复位 PLL、我会很高兴。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否希望芯片重新锁定? 您提到了 PLL、我将其理解为 APLL、但在括号中您有 DPLL、那么他们尝试重置哪个 DPLL? 在之间/期间是否需要任何输出/性能/行为?

    有一个软件芯片复位位位位、通过切换它 基本上可以使整个芯片断电、并立即上电并重新锁定。 软复位芯片可在 TICSpro (它是顶部菜单选项的一部分)上轻松找到、您也可以在对话框中找到寄存器 I2C 事务-它是 R12[7]的切换、设置为1、然后清除为0。

    这将导致芯片复位并重新锁定所有环路。 在此期间、显然不存在输出时钟。

    通过切换 PDN 引脚、可通过引脚而不是软件实现类似的行为。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、很抱歉缺少相关信息。

    我提到的 PLL 意味着"DPLL"和客户希望"简单地重新锁定"。

    您是否知道重新锁定两个 DPLL 的方法?

    感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R12[7]重置整个芯片-因此 DPLL/APLL 都必须重新锁定。

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Amin-San。

    我明白了。

    此致、