This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:负载电容详细信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993282/bq32002-load-capacitance-details

器件型号:BQ32002

您好!

我能否为 BQ32002 RTC 使用负载电容为9pF 的晶体。 在推荐 工作条件下的数据表中 、建议使用12pF 标称值。

谢谢、此致、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    始终建议遵循该晶体的数据表规格、因为旧器件上的内部特性数据有限、在许多情况下功能可能会丢失或无法实现。

    话虽如此、负载电容为9pF 的晶振应该能够正常工作、但在执行调整时、可能会被证明在范围内受到限制。

    希望这对您有所帮助。