请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2694-EP Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
您好!
我有一个在单个时钟频率下使用 VCO4的应用。 我们使用的是 LMX2594、但一旦 LMX2694-EP 可用、我们就转移到了它。 我想知道 LMX2594和 LMX2694-EP 上的锁定检测之间的区别。 从之前的 POST 和评估评估评估板中可以看出、LMX2694-EP 在多路复用器线路上未检测到"未连接基准-未锁定条件"、而 LMX2594确实如此。
从之前的帖子中可以看到、在 LMX2694-EP 的锁定检测模式下、需要使用中的参考来有效检测多路复用器引脚上的锁定。
我还想知道使用 LMX2694-EP 进行锁定检测的最佳方法及其限制。
使用任何外部电路时、似乎可以实现稳健的锁定检测:
- 在多路复用器线路上启动时将 VTune 和 VCOCal 用作"锁定检测"。
- 对芯片进行编程并有机会锁定后、定期查询 R110的 Rb_LD_VTune 寄存器、以了解位(内置测试)例程中在"回读"模式下的锁定丢失情况
这是否合理?