请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVD2102 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS104
您好!
我的客户正在寻找一种适用于单通道72MHz 1.8V LVCMOS 输入至双通道 LVDS 输出缓冲器的解决方案。
对于1.8V LVCMOS、CDCLVD2102的 VIH 略高。 我们是否有任何好的解决方案?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找一种适用于单通道72MHz 1.8V LVCMOS 输入至双通道 LVDS 输出缓冲器的解决方案。
对于1.8V LVCMOS、CDCLVD2102的 VIH 略高。 我们是否有任何好的解决方案?
此致、
OBA
您好!
感谢您的回答。
我将进行检查。
客户有另一个想法。 他阅读了以下文档。
使用与本文档中图4相同的 SN65LVDS104可能会更好。
这个想法是否有效?
此致、
OBA