This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:1.8V LVCMOS 输入至2通道 LVDS 输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102, SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013083/cdclvd2102-1-8v-lvcmos-input-to-2ch-lvds-output

器件型号:CDCLVD2102
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS104

您好!

我的客户正在寻找一种适用于单通道72MHz 1.8V LVCMOS 输入至双通道 LVDS 输出缓冲器的解决方案。
对于1.8V LVCMOS、CDCLVD2102的 VIH 略高。 我们是否有任何好的解决方案?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    最小 VIH 为 Vth+0.1V、而最大 VIH 为2.5V、因此使用1.8V 输入时钟时不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我将进行检查。

    客户有另一个想法。 他阅读了以下文档。  
    使用与本文档中图4相同的 SN65LVDS104可能会更好。

    使用 LVDS 缓冲器的1.8V LVDS 驱动器

    这个想法是否有效?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、如果客户使用 CDCLVD2102、它将会起作用、但我认为这更直接。