This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010时间间隔问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009440/tpl5010-tpl5010-time-interval-issue

器件型号:TPL5010
我们将 TPL5010DDCT 用于 看门狗功能。 在此过程中、我们已将 R 外部电阻24K 连接到 TPL5010 IC 的引脚3。 因此、配置的时间间隔(TIP)应为74Sec。 如果不应用 DONE 信号、我们预计每74秒就会定期复位微控制器。 但是、我们观察到微控制器定期复位配置时间的两倍、即148sec (2mins 和28sec)。 您是否会解释计时间隔设置? 为什么我们通过 R external 电阻以两倍于配置时间的时间间隔进行复位?
看门狗 IC TPL5010的 DONE 信号连接到微控制器 GPIO
 看门狗 IC TPL5010的唤醒信号未连接、处于 N.C 状态
3.看门狗 IC TPL5010的 RSTN 连接到微控制器复位引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffi、

    您能否提供一个示波器截图来捕获 Vcc 上电期间和之后的以下信号(延迟/M_RST 除外)?