Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
大家好、团队、
我从客户那里收到了一个非常技术性的查询、询问如何在该器件上提高和降低输出频率。 请参阅以下客户案例的完整描述:
我有一个支持 genlock 功能的特定视频分频器 IC。 它测量源视频的 V SYNC 与输出视频的 V SYNC 之间的相位差、然后相应地输出 PWM 信号。 该 PWM 信号通过缓冲器+分压器馈送到 CDCE913PW IC @ vCtr 引脚(也连接到上拉电阻器)。 VDD=1.8V、VDDOUT=3.3V、晶振为27MHz。
S0连接到1.8V、而 S1和 S2连接到 I2C 线路。 它使用 Y1和 Y2输出(连接在一起)、并将其反馈回 IC 本身、因为它需要增加/减少频率来实现 genlock 函数。
我的问题是、在本例中、我无法理解 CDCE913PW 的工作原理。 我是说如何让它根据上面解释的输入电压自动增加/减少其输出频率?
感谢您的支持。
此致、
阿尔基·A.