This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:CLKout10和 CLKout11上的时钟输出

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006257/lmk04806-clock-output-on-clkout10-and-clkout11

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我的客户将 LMK04806设置为在 CLKout 10和 CLKout 11上输出61.44MHz、如下所示。

CLKout11输出正常时钟信号、但 CLKout10没有输出。

请查看随附的寄存器设置是否存在问题。

e2e.ti.com/.../8764.HexRegisterValues.txt

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我看不到寄存器有什么问题。 您能否让客户检查以下几点:

    • 它们能否从 CLKOUT10获得其他格式的输出? 例如、它们能否从 CLKOUT10获取 LVDS?
    • 如果它们探测引脚、而不是迹线、输出连接器或其他点、它们是否会看到输出? 检查焊接问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的帮助。

    例如、如果客户将输出格式更改为 LVCMOS (NORM/OFF)和 LVCMOS (Inv/OFF)、则时钟信号从 CLKout10和11输出。 这是正常操作吗?

    客户如何知道哪些输出格式可用?

    2.客户按如下所示设置 LMK04806。

    CLKout6、CLKout7和 CLKout8的时钟信号的输出与 GUI 中的设置不同。

      - CLKout6和 CLKout7:设置值- 491.52MHz/输出- 192MHz

       - CLKout9:设定值- 3.84MHz/输出- 19.3MHz

    上述设置是否不可行?

    能否提供一个经验证的示例寄存器值?

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    在上图中、TICS Pro 的连接模式为"未连接的器件"。 您是否使用此示例为我带来好处? 或者、这是客户为您提供的吗? 这听起来像是一个通信错误、因为我看不到分频器在一个高值和另一个低值时可能不正确的另一种方法。 您能否确保客户已通过 UWIRE 桥接器连接 USB2ANY、并如图所示连接跳线?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    从客户处收到 TICS Pro 图像。 它们没有 LMK04806EVM。

    它们使用 TICS Pro 来创建寄存器值并在定制板上测试 LMK04806的运行情况。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    明白。 UWIRE 接口与标准 SPI 信号不同、因此这将是我的下一个猜测、原因是事情会如此混乱。

    我知道、当分频值大于25时、对于分频器编程有一些特殊条件、请参阅第8.5.1节。 这是不是完成的?

    它们是否在寄存器编程期间向 OSCin 端口施加信号?

    我还将在内部联系、了解具有 LMK04806更多经验的时钟团队的其他人是否曾看到过类似的情况。

    此致、

    Derek Payne