请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04803 大家好
如果我们问 LMK04803、您会介意吗?
在数据表 P88中、有说明、
"8.6.3.13.3 PLL2_CP_POL、PLL2电荷泵极性
PLL2_CP_POL 设置 PLL2的电荷泵极性。 内部 VCO 需要负电荷泵
选择极性。 许多 VCO 使用正斜率。
正斜率 VCO 随着电压的增加而增加输出频率。 负斜率 VCO 会随着电压的增加而降低输出频率。"
对于内部 VCO、为什么需要负 斜率 VCO?
在数据表 P90中、有说明、
"PLL1_CP_POL 设置 PLL1的电荷泵极性。 许多 VCXO 都使用正斜率。
正斜率 VCXO 会随着电压的增加而增加输出频率。 负斜率 VCXO 会降低
电压升高时的输出频率。"
这是否意味着它取决于 VCXO 的电荷泵极性?
此致、
大田松本