This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:PLL2_CP_POL 和 PLL1_CP_POL

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005105/lmk04803-pll2_cp_pol-and-pll1_cp_pol

器件型号:LMK04803

大家好

如果我们问 LMK04803、您会介意吗?


在数据表 P88中、有说明、  
"8.6.3.13.3 PLL2_CP_POL、PLL2电荷泵极性
 PLL2_CP_POL 设置 PLL2的电荷泵极性。 内部 VCO 需要负电荷泵
 选择极性。 许多 VCO 使用正斜率。
 正斜率 VCO 随着电压的增加而增加输出频率。 负斜率 VCO 会随着电压的增加而降低输出频率。"
对于内部 VCO、为什么需要负 斜率 VCO?


在数据表 P90中、有说明、
"PLL1_CP_POL 设置 PLL1的电荷泵极性。 许多 VCXO 都使用正斜率。
 正斜率 VCXO 会随着电压的增加而增加输出频率。 负斜率 VCXO 会降低
 电压升高时的输出频率。"
这是否意味着它取决于 VCXO 的电荷泵极性?


此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    1. 内部 VCO 使用变容二极管来调节回路的电压。 变容二极管的方向(其侧指向 Vtune、侧指向振荡电路)决定了极性、因为我们希望在反向偏置中使用变容器来调节振荡电路的电容(从而调节振荡频率)。 由于工艺和振荡电路设计中与性能相关的原因、二极管的方向应尽可能使阳极指向 Vtune、阴极指向振荡电路。 因此、减小 Vtune 电压将增大变容器偏置电压、从而减小电容、从而增大回路谐振频率。 总之、内部 VCO 调谐电压为负斜率、因为这在我们的工艺和电路设计中为我们提供了最佳性能。 其他公司可能会设计具有正负调谐斜率的外部 VCO、由于我们希望通过 LMK04803支持外部 VCXO、因此我们支持使用极性位控制电荷泵中的正负调谐斜率。
    2. VCXO 制造商将根据对其工艺和电路设计最有意义的方面来构建具有正或负调谐斜率的 VCXO。 在较低的 VCXO 频率下、调谐电路可能看起来与 GHz VCO 非常不同。 几乎我见过的每个 VCXO 都是正斜率。 我不知道为什么、对于 VCXO 制造商而言、这是一个问题。 就像 PLL2中的 VCO 情况一样、我们支持使用极性位控制 PLL1电荷泵中的正负调谐斜率。

    对于两个电荷泵、根据振荡器调优斜率极性设置电荷泵的极性。 正斜率、正极性电荷泵。 负斜率、负极性电荷泵。

    此致、

    Derek Payne