This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:上电序列

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005069/lmx2594-power-up-sequences

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2820

你(们)好

您能建议正确的电源序列。 即、在 VCC 之前、时钟和数据线路是否有效?

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    它将类似于 LMX2820数据表中的图8.4。

    我们不建议在 Vcc 启动之前进行任何 SPI 活动、因为我们建议在 POR 之后对器件进行复位。

    如果您与其他器件共享 SPI 总线、我不确定、但由于 SPI 接口是输入端口、因此应该可以正常工作。 为了发挥安全作用、在每个 SPI 引脚中添加一个小型串联电阻器以限制电流。