This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:锁定检测、温度与放大器;串行器件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161051/lmx2594-lock-detect-temperature-serial-devices

器件型号:LMX2594

你好!

我对锁定检测有一些疑问:

-当您将 PLL 置于低温时,您是否曾看到过丢失锁定检测信号(而不会丢失频率锁定,频谱分析仪会证明这一点)?  

- 您是否有关于我们可以连接到锁定检测的最大串行设备的一些信息,这些设备不会损坏 LD 信号?

提前感谢

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    不、我们以前没有看到过这种行为。  

    MUXOUT 是推挽输出、只要从该引脚汲取的电流不是高电平、例如<10mA、输出电压就应保持不变。