我正在处理与 GPS 信号同步的时钟。 该时钟将是 ADC 的输入时钟。
我将通过评估板测试 LMK05318。
如果我对原始 PPS 信号应用分压器(施加到 EVM 的信号幅值为1.76V)、LMK05318会在保持状态和 PRIREF 状态之间切换(大约每两秒钟一次)。 即使 PRIREF 有效、也会检查 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 标志(DPLL 不会锁定到1pps 信号)。
相反、如果我向 EVM 施加原始3.3V 1PPS 信号、LMK05318会保持 PRIREF 状态、直到 GPS 信号出现、然后延迟(在某些情况下、延迟为40秒)返回保持状态。 但是、在这种情况下、一旦模块识别到 PRIREF 信号有效、DPLL 不会锁定到1pps 信号(LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 标志都保持选中状态)。
由于输出频率、我设置了4Hz、以便更好地查看1pps 输入信号与 LMK05318输出频率之间的关系。 但是、在实际应用中、输出频率将为33kHz。
我附加了两个配置文件、一个用于4Hz 输出频率、另一个用于33kHz 输出频率。 对于生成的两个频率、观察到的行为是相同的
在评估板中、我使用标准48.0048MHz XO。
我已向 PRIREF 输入施加来自模块 NEO-M8T 的1pps 信号。
其他输入(PRIREF_N、SECREF_P 和 SECREF_N)通过1k 电阻器下拉。
来自 GPS 模块的 PPS 信号的幅值为3.3V。
在这种情况下、选择"CMOS"作为 PRIREF 接口类型是否正确?
目前、我仅使用振幅验证选项。
不过,根据本论坛上的另一篇帖子,我不清楚是否应使用1PPS 相位检测器验证选项。
我还缺少什么? 提前感谢
e2e.ti.com/.../33kHz_5F00_1pps.tcse2e.ti.com/.../4Hz_5F00_1pps.tcs