This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1106:CDCLVC1106的输入引脚详细信息是什么

Guru**** 1194920 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1106, LMK00804B, CDCLVC1104EVM, LMK00804B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874947/cdclvc1106-what-are-the-input-pin-details-of-cdclvc1106

器件型号:CDCLVC1106
主题中讨论的其他器件: LMK00804BCDCLVC1104EVMLMK00804B-Q1

您好!

我想了解 CDCLVC1106的输入引脚详细信息、是否有上拉或下拉以及阻抗。

我可以使用 LMK00804B 输出作为 CDCLVC1106 (LVCMOS)的输入吗?  

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    是的、LMK00804B-Q1输出可输入 CDCLVC1106。 如果输出在相同的电源电压下运行、则可以对其进行直流耦合、否则、您需要使用交流耦合电容器和分压器将输出偏置到 CDCLVC1104EVM 用户指南中所示的 CDCLVC110106的 VDD/2。 LMK00804B-Q1的 VDDO 不应超过 CDCLVC1106的 VDD。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回答。

    IC 的 LVCMOS 输入端的输入阻抗是多少? 它是否具有与 LMK00804B 器件上的 LVCMOS 引脚类似的内部下拉电阻器?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    根据我的基准测量结果、CLKIN 具有~621.5K 上拉电阻器和~191.9K 下拉电阻器。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的澄清。

    测试 LMK00804B 的设置中使用了什么 VDDO? 1.8V?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    您指的是 LMK00804B 测试? 数据表表表表7.9至7.12中为每个 VDDO 电压指定了电气特性

    此致、
    通道