This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:LMK00804B-Q1终端

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/874497/lmk00804b-q1-lmk00804b-q1-termination

器件型号:LMK00804B-Q1

尊敬的团队:

我的客户想问、是否可以使用50欧姆接地端接此器件 LMK00804B-Q1 (请参阅随附的图)?

非常感谢您的意见。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不建议使用这样一个到 GND 的低阻抗路径、因为它可能会影响输出驱动器。

    他们是否有理由不按照建议使用串联电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的负载需要具有50 Ω 终端。

    功耗或 峰值电流问题是否超出驱动器规格?

    我们 的工作条件 是低占空比1% 20ns 脉冲和200ns 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误

    我们 的工作条件 是低占空比1% 20ns 脉冲和2000ns 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    LMK00804B-Q1可驱动50 Ω 负载。 如 Liam 所述、建议在 Rs = 43欧姆的情况下对时钟输出进行布线、以实现阻抗匹配、从而实现最佳信号完整性。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请澄清:

    建议了解 Rs=43欧姆。

    我的问题是接 地端接电阻为50欧姆。

    "一般而言、我们不建议使用如此低阻抗的 GND 路径、因为它可能会影响输出驱动器"

    我们的负载需要具有50 Ω 接地端接。

    功耗或 峰值电流问题是否超出驱动器规格?

    我们 的工作条件 是低占空比1% 20ns 脉冲和2000ns 周期。

    在50欧姆接地时工作是否会是可靠性问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    不可以、50欧姆接地并不是可靠性问题、它与功耗和电流有关、如您所示。 通常不建议这样做、因为对于预期驱动高阻抗负载的 LVCMOS 驱动器而言、50 Ω 终端是一个重负载。 但是、您可以看到、一些电气特性针对连接到 VDD/2的50ohm 负载而指定。

    此致、
    通道