主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2572
您好!
我正在尝试使用开发板和 TICSPRO 软件对 LMX2572LP 的相移功能进行实验。 我已将其设置为从附带的标准100MHz 基准输出400MHz。 评估套件的说明手册中有一节介绍了相移( http://www.ti.com/lit/ug/snau217b/snau217b.pdf 的第3.2.1节)。 据我所见、我的设置与此处给出的示例相同、但当我写入 MASK_SEED 值时、我看不到400MHz 输出上的任何相移。 据我所知、如果一切设置正确、那么写入该寄存器应该会产生相位变化。
我通过在示波器上查看相位来测量相位。 示波器在100MHz 基准上触发、由于输出是基准的整数倍、我可以同时看到两个信号。 当我将值写入 MASK_SEED 时、我曾预计输出将相对于输入发生偏移、但这种情况并非如此。 我已附加了 TICSPRO 窗口的屏幕截图,以显示我的当前设置。 我在这里是否遗漏了一些东西?
谢谢、
戈登。