This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单端射频时钟功率范围

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/873257/lmx2594-single-ended-rf-clock-power-range

器件型号:LMX2594

你(们)好  

I`m 100MHz 与 RF 50 Ω 放大 器单端配合使用,用于带有1nF 交流耦合电容器(不带50个分流电阻器) ~6dBm 的 REF 时钟(OCSinP)。
对于 OSCinN、我将1nF 与 GND 串联50欧姆。

请告知最佳噪声性能,建议的输入功率范围是多少(以 dBm 为单位)

 您是否建议 应用饱和射频信号或它可以是纯正弦信号。

谢谢

Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     较快的边沿是首选的,受压正弦或饱和的边沿将在输入缓冲器上提供更快的转换。

     输入电平还取决于 输入边沿速率、这是一种正弦波、您需要更高的功率才能实现相似的噪声传输性能。

    为了获得最佳的相位噪声性能、我建议将输入电平保持在+3dBm 以上。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    如果射频放大器需要50Ω Ω 终端、则需要在 OSCinP 引脚中放置一个50Ω Ω 分流器(需要交流耦合)

    在100MHz 时、3dBm 正弦波就足够好了。 在该频率下、削波正弦或饱和时、压摆率可能不会有很大的改善。