This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:在单稳模式下确认两种情况的基本操作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/878492/lmc555-confirm-basic-operations-of-two-cases-on-monostable-operation

器件型号:LMC555

您好!

在单稳模式下、

输出为高电平期间、会忽略额外的触发。  换言之、红色触发脉冲将被忽略。  正确吗?  请告诉我。

另一方面、当触发脉冲长于输出脉冲时、以下波形正常工作、因为触发仅是下降脉冲计时。   正确吗?  请告诉我。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    接受当输出已经为高电平时发生的触发脉冲、但对输出(保持不变)或时序电容器(继续正常充电)没有影响、因此第一个波形是正确的。

    触发低电平脉冲必须在输出高电平脉冲之前结束、否则输出高电平脉冲将延长、因此第2个波形不正确。

    触发器输入是电平敏感型、而不是边沿敏感型。

    请参阅单稳态常见问题 解答 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/857914中的边沿触发部分