This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1707:TI 支持新设计

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, CDCE6214-Q1, CDCE913-Q1, PLL1707, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/877419/pll1707-ti-support-for-new-design

器件型号:PLL1707
主题中讨论的其他部件:CDCE813-Q1CDCE6214-Q1CDCE913-Q1TM4C1290NCPDT

大家好、

TI 是否在 新设计中支持 PLL17XX?

我很担心是否可以向客户推荐、因为这是旧的音频 PLL。

此外、我还在编写 CDCE813-Q1。

但该器件没有 EVM。

TI 是否也支持此器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    PLL1707是一款非常旧的器件、不推荐使用。 CDCE813-Q1是与 CDCE913-Q1相同的器件、具有不同的 EEPROM (默认配置)。 您可以改用适用于 CDCE913-Q1的 EVM。 CDCE6214-Q1是一款更新的器件、更值得推荐。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    CDCE6214-Q1是否支持音频应用的44.1kHz 和48kHz BCLK 输出?

    我的客户希望将时钟输入到音频 DAC 和 TM4C1290NCPDT。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是 CDCE6214-Q1可以同时生成44.1kHz 和48kHz 输出。 例如、VCO 频率可设置为2469.6MHz。

    此致、
    Hao