This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:LMX2582EVM 突发模式或斜坡模式

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887625/lmx2582evm-lmx2582evm-burst-or-ramp-mode

器件型号:LMX2582EVM

在哪里可以获得有关如何使用带 LMC2582EVM 板的 TICSPro 软件设置突发模式的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    突发模式非常简单。

    从"Load Register"下拉菜单中、选择要编程的寄存器。 如果您要对多个寄存器进行编程、请逐个选择它们。 您可以通过单击"延迟"按钮在它们之间添加一些延迟。

    是否有要以突发模式生成的特定序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一些可生成频率斜升信号的示例脚本文件?

    Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    我们没有斜坡的示例脚本。

    请注意、如果您想使用 TICS Pro 进行手动频率斜升。

    - SPI 编程速度固定为125kHz、这是不可配置的

    每次更改频率时,都需要对 R0进行编程以进行校准。 因此、您最终将没有线性频率斜升

    您可以逐渐更改 NUM 以获得线性频率斜坡,但是,可能的斜坡范围可能限制为50MHz。 在该范围内、需要进行校准以使其正确锁定。