This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:生成1288MHz 频率两个相同的输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886816/lmx2571-generating-1288mhz-frequency-two-same-output

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529USB2ANY

我想为该器件提供一个输入八 进制56 MHz。 我需要频率为1288MHz 的两个相同的输出。 我可以使用哪个微控制器对此器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    我们使用 USB2ANY 工具 对 EVM 进行编程、该接口适配 器包含 MSP430F5529微控制器。 通常、可以使用任何能够生成信号以满足数据表中详述的 MICROWIRE 通信要求的微控制器。

    此外、我建议查看 http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW、这是一个 GUI、可与 USB2ANY 搭配使用、从而简化器件编程。  

    谢谢、

    Vibhu