This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:可以#39;t 更改 VCO 输出频率或功率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885552/lmx2582-can-t-change-the-vco-output-frequency-or-power

器件型号:LMX2582

  我可以断电并从 LMX2582读取寄存器数据。但3.5GHz 时 VCO 输出始终为-47dBm。我无法通过写入 reg46和47来更改功率。 它也没有锁定。  

我在上电时只写入几个寄存器、是否需要在开始时写入所有寄存器? 跳到答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huan、

    最佳做法是在初始上电时对所有寄存器进行编程。 "7.5.1建议的初始上电编程序列"

    在对 PLL 进行更改时、最重要的是确保您重新校准 VCO。 "7.5.2更改频率的建议序列"

    输出功率似乎很低、您如何设置输出终端、您是否正在使用 EVM?

    写入配置的任何寄存器后、读回寄存器值时是否能够看到寄存器值的变化?  

    谢谢、

    Vibhu