十多年来、我们一直在使用 LMH1983将我们的高清和3G-SDI 摄像头与外部源结合使用。 最近、客户告知我们、少量摄像头显示 PLL1和/或 TOF1锁定状态存在问题。
经过调查、我们发现我们配置了错误的 PLL1高级控制寄存器。 虽然我们使用的 VCXO 像8.2功能方框图中那样进行连接(因此是单端时钟)、但我们错误地将寄存器0x25中的时钟配置为0x05而不是0x01 (位2:1 =差分而不是0 =单端)。 初步测试显示、以前在时钟设置不正确的情况下失败的摄像机在切换到正确的时钟设置时工作正常。
现在、我们想知道、当时钟从差分切换到单端时会发生什么情况。 从外部看、我们没有发现任何差异、所应用 VCXO 时钟的振幅不变。 但 LMH1983内部会发生什么情况、可以解释这一点。 如果一个单端时钟(3.3V 全摆幅)被施加到 XOIN+和 XOIN-上、则保持在1.65V、但是输入模式被设定为差分。 这可以解释锁定问题吗? 或者、我们只是(不)幸运地纠正输入模式似乎可以解决锁定问题、我们真的应该进一步看看吗? 请注意、大多数摄像头似乎不会受到错误时钟设置的干扰。