This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:我可以#39;t 看到多路复用器输出的任何内容

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899579/lmx2491-i-can-t-see-anything-from-the-multiplexer-output

器件型号:LMX2491

大家好、请告诉我、我使用 LMX2491和 BGT24MTR12制作了电路板、但我无法运行 PLL。 我以相反的顺序对寄存器进行编程 r141-R0、所有内容都正确传递(通过逻辑分析仪进行检查、图中显示了一个传输示例)。 已为输入配置引脚 MOD (我提交40kHz 的小时数)并检查多路复用器的输出、该多路复用器配置为引脚 MOD 的输出、但我看不到任何内容、尽管它应为40kHz 的时钟。 在 PLL 上、电压为3.3V、频率为100MHz、流耗在不断增加(总结认为 LMX2491了解我)。 电路设计、如文档中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您能否先通过关闭芯片电源(POWERDOWN=0)来进行简单的调试、并检查电流是否下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好! 
    感谢您的回复! 我在电路板上发现了一个错误、现在一切都正常。