This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:如果体声波压控振荡器(BAW VCO)可以描述为:

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158901/lmk5b33414-please-advise-if-the-bulk-acoustic-wave-voltage-controlled-oscillator-baw-vco-could-be-described-as

器件型号:LMK5B33414

您好!

请告知是否可以将体声波压控振荡器(Baw VCO)描述为:表面声波和表面截取(浅体)声波器件(即在材料中使用弹性波的"信号处理"器件),其载波频率超过1GHz; 载波频率为1GHz 或更低

此致、Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

    它不是锯设备。  载波频率为2.5GHz。

    希望这对您有所帮助。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知它是否适合:

    采用声波(体波或表面波)与光波之间相互作用的声波“信号处理”设备,允许直接处理信号或图像,包括频谱分析、相关性或卷积

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提醒一下

    Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

    这对我来说也不是这样... 我不知道涉及到任何"光"波。  您能帮助我了解这些信息对您有何帮助吗?  那么、我可以更好地提供帮助吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试查看该项目是否适合 ECCN 3A001.C.3。 您能否告知商品是否合适?

    此致、

    Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioan、

    我对 BAW 的理解是 EAR99。

    73.
    Timothy