This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:看门狗、无唤醒功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963983/tpl5010-watchdog-without-wake

器件型号:TPL5010

您好!

我只需要看门狗功能、我不需要考虑唤醒

我的 MCU 引脚较短、因此我想使用 TPL5010忽略唤醒信号

我的目的是发出周期完成、周期将比编程的延迟短、以避免看门狗将 RST 信号置为有效

独立  于唤醒信号之外、发出"死区推算" DONE 信号是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    我在运行唤醒的 DONE 信号开环时没有发现问题。

    至于您发出 DONE 信号的重复率、我建议使用小于"提示"的周期- 20ms - 100ns。  当然、您需要根据您的实施情况解决可能出现的"提示"错误。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    "当然、您需要根据您的实施情况解决可能出现的"提示"错误。"

    您是否参考了我的系统在提示和重置中不发出 DONE 信号的情况。 (实际上、具有外部看门狗的所有目的、)

    或者我完全错过的另一个问题/错误 !!!!  

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    是的、这是您要避免的情况(未接收到完成、因此发出 RST 脉冲)。

    TPL5010每个烙铁头需要一个完成脉冲、因此您可以将完成脉冲设置为比烙铁头小2倍/ 3倍、从而确保在每个烙铁头期间至少有一个完成脉冲。  

    请注意、TPL5010的典型计时器精度为1%

    此致、
    通道