This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:如何配置以输出3.0 - 3.5GHz 长度6ms 的线性调频脉冲

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, TICSPRO-SW, LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/958658/lmx2492evm-how-to-configure-to-output-a-chirp-3-0---3-5ghz-length-6ms

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWLMX2572

你(们)好

如何配置以通过 LMX2492EVM 通过 TICSPRO SW 输出3.0 - 3.5GHz 长度6ms 的线性调频脉冲

非常感谢。

埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    有关编程线性调频脉冲: 编程线性调频脉冲参数的更多信息、请参阅此文档

    mmWave Studio 工具中的斜坡计时计算器还将为您提供正确的计时参数值建议。 该软件位于此处: mmWave Studio 工具

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道 LMX2492EVM 在技术上是否能够在3GHz 至3.5GHz 的频率下生成扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    是的、它可以支持这些频率之间的频率扫描、但相位检测器频率必须大约为20MHz、以满足扫描时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强调我使用的评估板 LMX2492EVM 具有9.4-10.8GHz 的 VCO。

    尽管此 EVM 具有 VCO 频率、但能否将其配置为输出3-3.5GHz?

    如果是、应如何通过 TICSPRO-SW 对其进行配置?

    谢谢、

    埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    首先、您必须将板载10GHz VCO 替换为3-3.5GHz VCO。

    然后、请按照 EVM 用户指南的示例(第3.2节)设置扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 大家好

    非常感谢。

    您能否建议一个涵盖该频率的引脚兼容 VCO、

    再次感谢

    埃胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    TI 不提供仅限 VCO 的器件。

    可能的替代方案是使用 LMX2572。 LMX2572支持斜坡和线性调频脉冲功能、且具有频率范围为3.2GHz 至6.4GHz 的 VCO。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    您还可以尝试 MAOC-009260、它涵盖6.1G 至7GHz、与我们在 EVM 中使用的引脚兼容。

    使用 VCO 的 Div/2输出、您应该能够获得所需的频率范围。