请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00334 您好!
我的客户计划使用 LMK00334。 他将以下内容作为输入。
3.3V 单端时钟。 频率:25MHz/50ppm
在这种情况下、他计划使用2个 PCI Gen2时钟(100MHz、3.3V)。
在上述条件下、您能否告知我们 LMK00334的以下输出时钟?
- (1)平均时钟周期精度
- (2)周期到周期抖动
- (3)绝对周期
- (4)上升沿速率
- (5)下降沿速率
此外、"LMK00334输出时钟"是否符合"PCI2 Gen2时钟100MHz"的规范? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。