大家好、团队成员
我的客户正在使用 LMK04828、他们发现有时会出现解锁问题、然后通过调整电阻分压器将 CLKIN 振幅从800mV 提高到900mV。 然后、他们会更好地代为解决问题。
我是否可以知道 输入配置是否允许使用150Ohm + 330Ohm 电阻分压器?
有没有关于优化的说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 CLKin0输入作为基准时钟源,单端,交流耦合。CLKinx_TYPE 设置为双极缓冲模式。 时钟的 Vpp 为0.9V、PLL 失去锁定。 当我将 CLKinx_TYPE 更改为 MOS 缓冲模式时、PLL 被锁定。
如果 CLKinx_TYPE 为 MOS 缓冲模式、且时钟源 Vpp 约为0.8V、则 PLL 失锁。
输入范围为0.35Vpp ~ 2.4Vpp。 当 VPP 为0.8V 时、PLL 为什么会失锁?
您好!
当您的时钟 Vpp 为440mV 且具有50欧姆下拉电阻时、PLL 会因信号太小而失去锁定功能。 440mV 非常接近0.35Vpp 阈值、因此 PLL 很难锁定到该信号。
正如我在上一篇文章中所述、由于输入端的反射、800mV 情况不会锁定。
请使用具有更大 Vpp 的50欧姆下拉电阻器(例如620mV 情况)。 50欧姆下拉时不会产生反射、从而实现最佳性能。
此致、
起亚拉赫巴