主题中讨论的其他器件:CLOCKDESIGNOL、 ADS52J90、 LMK04821、 ADS52J90EVM、 LMK04832
您好!
我正在使用4 个 ADS52J90 和 Intel Arria 10 FPGA 进行设计。 ADS52J90 在我们的设置中需要40MHz 时钟、Intel JESD204B IP 块需要160MHz。 我们不能使用 sysref 在设备之间进行同步。 使用 clockdesigntool、我无法使此配置正常工作。
这些时钟是否可以使用 ADS52J90 EVM 上使用的 LMK04286来制作? 我想使用此器件来重复使用为 Devkit 开发的软件。
在我们的设置中使用的最佳输入时钟频率是多少?
此致、
米歇尔·沃特斯