This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:较旧的数据表版本在哪里?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902432/lmx2594-where-are-older-datasheet-versions

器件型号:LMX2594

我们的代码是针对较旧的数据表版本而设计的。 修订版 C 似乎有影响器件编程的重大更改、但我们没有原始数据表的副本。 如何获得早期版本以便查看我需要解决的问题? 例如、我们的代码包括以下注释:"part is self Clearing per 7.5.1.1)。 我们需要了解这是我们部件上的错误还是删除了此段落?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件的寄存器集未更改、仅更新了编程说明、因此希望您仅查看微小的更改(如果有)。 修订 历史记录中总结了数据表更改的细节。

    我们不会分发以前的修订版数据表、但是如果有某些章节或寄存器 特别令人关注、请进行澄清。

    TICS Pro GUI 还包含 有关特定寄存 器的信息、这可能有助于深入了解您的编程、您可以使用此信息导入以前基于.TCS 或十六进制的文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订历史记录 B 至 C 表示在重新编程 R0之前需要10ms 的延迟。 这看起来不像一个微小的变化、因为我假设没有这个延迟、器件将无法可靠地进行编程。 我的问题是、我们的代码是根据 A 数据表设计的。 我们需要看到从 A 到 B 的变化、以确保纳入关键的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、建议在上电后使用10ms 的延迟时间对 R0进行编程、以便在运行 VCO 校准算法之前使内部偏置稳定。 无论延迟如何  、器件寄存器都将正确编程、但这样可以实现更一致的校准值。  以下 链接中的本应用手册详细介绍了 VCO 校准的编程时序。

    数据表第2、3和4页的修订历史记录中捕获了修订版本 A 至修订版本 B 和修订版本 B 至修订版本 C 的所有更改。

    此致、