This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594锁定问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911094/lmx2594-lmx2594-lock-problem

器件型号:LMX2594

大家好、

这是 Nur。 我现在正在使用 LMX2594芯片。 我们使用 PLL 芯片设计了 LMX2594 EVM。 当我希望 LMX2594 EVM 产生  10MHz 至1.5GHz 范围内的任何频率时、它无法产生。 但在1.5 GHz 以上时,它可以正常工作。 在设计此电路板时、我们考虑使用 LMX2594数据表和环路滤波器。

我使用 TI 控制板和 TICSPRO 软件来控制 我们的 LMX2594 EVM。

感谢您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    使用通道分频器可生成较低的输出频率。 您是否考虑过这一点? 您能否向我发送一个示例的屏幕截图、其中您已将其配置为10MHz 至1.5GHz 范围内的频率、但该频率不起作用?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、使用此 TICS PRO 配置和 TI 控制板无法看到1GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nur、

    我看不到此配置有任何问题。

    您能否验证:

    1. VCC 为电路板加电

    2.确保准备好有效的参考时钟

    3.转至“用户控制”页面。 选中复位、然后取消复位

    使用此配置、CTRL+L 可加载所有寄存器

    检查:

    -它是锁吗?

    -您是否获得1GHz 信号?

    -将通道分频器更改为4,您是否获得2GHz 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,我控制电源。 还可以。

    2.是的、我可以看到100MHz 参考时钟。

    3、我做到了。

    4、 我做到了

    检查:

    - 即使在满量程时、频谱中也没有信号。

    -我没有得到1GHz 信号。

    -在相同的配置和测试设置中,当我将通道分频器更改为4时,我得到2GHz 信号。 1.3 GHz 1.4 GHz 1.5 GHz 没有问题。

    我认为问题在10MHz 到1.3GHz 之间出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    作为完整性检查、您可以在将 R 分频器值从0更改为1后执行上述操作。

    您还可以尝试以下操作:

    1. 加载"默认配置"
    2. 转至用户控件页面。 选中复位、然后取消复位
    3. Ctrl+L 加载所有寄存器
    4. 您看到的是7GHz 吗?
    5. 将通道分频器更改为大值、例如64
    6. 您看到的是218.75 MHz 吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 已加载"默认配置"
    2. 已转至“User Controls (用户控件)”页面。 已检查重置、然后未检查重置
    3.  加载了所有寄存器
    4. 我可以看到 7GHz
    5. 将通道分频器的值更改成了大值= 64
    6. 我没有看到 218.75 MHz。 因为 Fvco 是14000。 因此,我无法选择8的通道 div three。 (对于通道 div>=8,Fvco 必须<11500),因此不建议使用此配置。

    我解决了我的问题。这是关于电源。 谢谢。