This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关使用此芯片的一些问题

Guru**** 2554570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911676/lmx2594-some-question-about-using-this-chip

器件型号:LMX2594

今天、我将讨论 LMX5094的寄存器配置。 会出现一些问题:

1.当我要输出单频信号时,它只能在 VCO 无辅助和部分辅助模式下精确生成。 设置全辅助时、输出频率不是预期频率。 为什么会发生这种情况?

2.当我使用自动斜坡模式时,它总是生成频率偏移的信号,而在斜坡模式下,最大功率和最小功率之间的差值可以达到大约10dBm,这是否正常?

我正在等待解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    要使用完全辅助功能、您必须首先使用其他模式之一、读回寄存器值、然后在完全辅助模式下对其进行编程、这是否是您正在使用的过程? 请参阅数据表中的表5。

    功率的变化可以决定您扫描的频率范围、因为功率会随频率的变化而变化。

    谢谢、

    Vibhu