This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:直接通过 USB2ANY 配置 LMK05028

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911327/lmk05028-configure-lmk05028-directly-through-usb2any

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我在电路板上使用 LMK05028、我正在寻找一种配置方法来实现方便的调试。 此器件的评估板具有板载 MCU、其中 USB2ANY 连接到该 MCU、该 MCU 向 LMK05028生成 I2C 命令。 我想知道是否可以通过某种方式将 USB2ANY 软件狗直接连接到板载 LMK05028 I2C 引脚、并且仍然使用 TICSpro GUI。  请告诉我。

谢谢你

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    是的、您可以使用 USB2ANY 软件狗连接到板上的 LMK05028、以便仍然可以使用 TICSpro GUI。 对于 I2C、需要连接到 SCL/SDA 线路加上接地。

    我不确定插头是否可行、但这通常是我们在使用外部软件狗与器件通信的电路板上实现的方法。 12引脚接头将起作用。 我已将 EVM 用户指南中的图片放在下面。 12引脚带状电缆可用于与芯片通信。   

    此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好

    非常感谢