大家好:
我只是遇到了一个问题、就是我的 LMX-2582无法锁定、因为我将 fosc 从 cwx813-100MHz 更改为20MHz、后者来自外部信号发生器(KEYSIGHT 33500B 系列波形发生器)。
我很困惑我的100MHz 基准工作正常,50MHz 基准工作正常。 我已经检查了500MHz~2.5GHz,lmx2582的多个频率输出可以被锁定。
为什么 外部 20MHz 时钟信号无法正常工作?
我忽略了什么? 原因我注意到、当20MHz 被用作 fosc 时、乘法器的输入为40MHz,、这几乎是低端。
我已经仔细检查了 TISC Pro 的寄存器配置、突出显示为黄色或红色时没有错误报告或警告。
是否有人与我遇到相同的问题?
PS: 我的演示布局是指 LMX2582 EVM (非常接近)。
我使用 TICS Pro v1.7.0.0 来配置我的 lmx2582和德州仪器(TI)环路滤波器计算器 v1.3.0。 以更改环路滤波器参数。